Prysmian fornece cabo verde para projeto piloto da Elektro

Categorias: Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Cabo do tipo multiplexado fabricado pela Prysmian possui biopolietileno, composto derivado da cana-de-açúcar

Mayo 20, 2025 - 06:23 PM

banner-projeto-elektro-prysmian

Fábrica da Prysmian em Poços de Caldas-MG, onde a empresa fabrica o cabo Multiplex Green (Foto: Divulgação/Prysmian)

 

Referência na transição energética e transformação digital, a Prysmian fornece o cabo Multiplex Green para aplicação em um projeto piloto da Neoenergia Elektro na região de Rio Claro-SP. 

 O Multiplex Green da Prysmian é um cabo de alumínio autossustentado multiplexado de baixa tensão que pode ser utilizado pelas concessionárias de energia em sistemas aéreos de distribuição de energia.

 Ele pertence à família de produtos Green da marca por incorporar, na cobertura, 20% de polietileno de origem vegetal (composto também conhecido como biopolietileno), material derivado da cana-de-açúcar.

 A introdução do biopolietileno (origem vegetal) e, por consequência, a menor utilização do polietileno virgem (origem fóssil), resultam em efeito combinado de captura e de não emissão de aproximadamente 3,4 tonelada de CO2 a cada 10 km do cabo multiplexado, levando em conta as mesmas especificações do modelo fornecido nesta fase piloto conduzida em parceria com a Elektro (3x1x120+70 mm2 1 kV).

 

 A concessionária visa testar um segmento de 5 km de cabo em condições reais de operação a performance e a viabilidade desta solução como uma alternativa ao tradicional cabo AWG (alumínio nu) não apenas pelo aspecto sustentável, mas também pela maior confiabilidade. 

 Ao contrário do que ocorre nas redes com AWG, o modelo multiplexado não desarma o circuito quando em contato com galhos de árvores, um dos grandes causadores das interrupções no fornecimento de energia.

 Isso ocorre porque o cabo Multiplex da Prysmian é constituído por três condutores fases de alumínio, sendo que cada uma dessas fases é isolada com polietileno reticulado, material tecnicamente conhecido como XLPE. Além dessas três fases, o cabo conta com um componente neutro de sustentação que permite a ancoragem em postes nas redes aéreas.

 A Prysmian é uma aliada estratégica no contexto da transição energética brasileira, e um dos nossos dos pilares é o P&D local de produtos sustentáveis. O Multiplex Green aprimora a tecnologia que já dominávamos em cabos de cobre de baixa tensão, o que nos permite entrar no universo das redes de distribuição com uma grande bagagem. Será um grande desafio, o qual abraçamos com muito orgulho com a Neoenergia Elektro e esperamos que essa iniciativa motive outras companhias do mercado a contribuírem com um futuro melhor.

 Daniel Azevedo (Diretor Comercial da Prysmian)

 

Impacto positivo

 Ao utilizar 1 kg de biopolietileno ao invés do polietileno de origem fóssil na composição do isolamento dos cabos, deixa-se de emitir 2 kg de CO2 e há uma captura de 3 kg de CO2.

 Para se ter uma referência do potencial impacto dessa iniciativa, se a demanda anual de todos os cabos multiplexados da rede aérea de baixa tensão da Elektro fossem do tipo Green, seria possível evitar a emissão de aproximadamente 1,4 mil toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 183 mil árvores. 

 Se estimarmos o plantio de uma árvore a cada 6 m2, como recomenda o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), essa área corresponde à 110 hectares ou 153 campos de futebol similares ao do Maracanã.

 

Pioneirismo no mercado

 A Prysmian foi pioneira na introdução do composto Green em cabos de instalações elétricas de baixa tensão feitos de cobre e também foi a primeira a atender as necessidades das redes aéreas de distribuição.

 Além disso, a companhia também se tornou a primeira empresa no mundo a utilizar o composto verde na fabricação de cabos para telecomunicações com o lançamento da versão Green do ASU-200, cabo autossustentado utilizado por operadoras e provedores em redes aéreas com vãos de 200 metros.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]