Prysmian desenvolve e instalará em 2025 o primeiro sistema subterrâneo de alta tensão 500 kV da história do Brasil
Solução “turnkey” atenderá à demanda da TAESA para interligações na Subestação Assis

Referência na transição energética e transformação digital, a Prysmian desenvolve o primeiro cabo isolado de 500 kV do país, o que representa um marco significativo na história do setor de energia brasileiro.
Para efeito de comparação, o cabo isolado de maior tensão instalado no Brasil até o momento opera com uma tensão de 345 KV como no projeto da LT SE Bandeirantes até SE Piratininga II na cidade de São Paulo, da companhia ISA Energia e, tal como agora, esse também foi um projeto desenvolvido com pioneirismo pela Prysmian.
O cabo, projetado pela equipe de engenharia da Prysmian no Brasil, será fabricado na China. Esse cabo é uma peça central do sistema de alta tensão que está sendo desenvolvido para atender à TAESA, empresa que, em 2023, foi autorizada a fazer a instalação do 2º banco de autotransformadores 500/440 kV (3x500) MVA através da RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 15.419 DE 30/07/2024.
A opção pela solução em cabos isolados se justifica por vantagens para a expansão futura da SE, confiabilidade e, principalmente, por viabilizar o projeto, resolvendo problemas de extensão de barramento, conexão ao trafo reserva, eliminação de necessidade de aquisição de terreno e supressão vegetal.
A opção pelo modelo enterrado se justifica por vantagens essenciais para a confiabilidade e segurança do sistema elétrico, tais como: proteger o cabo contra intempéries, acidentes e vandalismo; reduzir o risco de interrupções e garantir um sistema elétrico mais robusto e preparado para as demandas futuras.
Desafios inerentes a um projeto pioneiro
Mesmo na Europa e nos Estados Unidos, o uso de cabos de tensão superior a 345 kV ainda é considerado desafiador. Por melhor que seja a infraestrutura e a solidez de mercado dos países mais desenvolvidos, superar o patamar dos 500 kV ainda é um território pouco explorado, pois envolve superar desafios complexos em termos de design, segurança, instalação e manutenção.
"Projetos de 500 kV ou superiores exigem expertise, tecnologia de ponta e um planejamento técnico robusto. Os desafios a serem superados são significativos e envolvem lidar com interferências, restrições de espaço, além de eliminar qualquer impacto visual e ambiental. O cabo 500 kV possui particularidades técnicas importantes em relação a outros cabos de alta tensão devido à elevada tensão de operação."
Daniel Azevedo (Diretor Comercial da Prysmian)
"A proposta de utilizar cabos isolados para a alimentação de um banco de autotransformadores de 500/440 kV exigiu estudos eletromecânicos detalhados para definir a melhor forma de instalação, minimizando interferências nos ativos em construção e nos já em operação. Além disso, devido às exigências de isolamento e resistência a sobretensões, foram realizados estudos elétricos para garantir que os cabos e equipamentos atendam às demandas sistêmicas.
A implantação do primeiro cabo isolado de 500 kV no Brasil marca um avanço significativo para o setor elétrico e reforça o pioneirismo da TAESA no mercado de transmissão, quebrando paradigmas e abrindo caminho para a adoção dessa tecnologia, consolidando a Companhia como referência no setor."
Emmanuel Pasqua de Moraes (Gerente Executivo de Planejamento e Engenharia da Expansão da TAESA)
O primeiro aspecto apontado pelos especialistas é a camada de isolamento, muito mais robusta que a convencional para a classe. Ela precisa ser projetada para suportar níveis elevados de tensão elétrica e garantir a segurança e eficiência da transmissão.
Para se chegar a um isolamento confiável, contudo, é preciso realizar um intenso trabalho de P&D com materiais avançados e de alta resistência, que proporcionam confiabilidade a longo prazo e minimizam a possibilidade de falhas.
São aspectos que tornam este projeto tecnicamente mais complexo, o que requer precisão no processo de fabricação e um rigoroso controle de qualidade para garantir que ele atenda aos padrões de desempenho e segurança exigidos para um projeto dessa magnitude.
O cabo será fabricado em modernas instalações da Prysmian na China, naquela que é uma das principais fábricas de cabos de alta tensão do mundo. A equipe local vai acompanhar todos os testes e ensaios de rotina conforme exigido pela norma IEC 62067 na presença de representantes da TAESA, garantindo total transparência e confiança no cumprimento dos padrões de qualidade e segurança necessários antes do transporte para o Brasil.
Diferencias da Prysmian em projetos de alta tensão
A escolha pela Prysmian em um projeto desta dimensão não é um acaso. Além de ser a única com experiência no fornecimento de sistemas de alta tensão de 345 kV no Brasil, a empresa possui um robusto portfólio para fornecimento de soluções “turnkey”.
O projeto para a TAESA é exemplo desse diferencial, já que a empresa vai muito além do cabo propriamente dito e oferece um pacote integral, que inclui desde a engenharia, fabricação do cabo, fornecimento de acessórios, montagem com mão de obra local especializada, incluindo comissionamento com transformador ressonante — tudo 100% Prysmian.
"Nossa Unidade de Negócios de Alta Tensão no Brasil possui uma equipe de especialistas locais, treinada em nosso Centro de Excelência em Milão-ITA e preparada para lidar com todos os desafios técnicos de um projeto dessa magnitude. Essa combinação de expertise global, know-how local e soluções turnkey é o que diferencia a Prysmian e nos capacita a entregar uma solução inovadora, segura e eficiente para o mercado brasileiro de alta tensão, acelerando a transição energética."
Daniel Azevedo (Diretor Comercial da Prysmian)
"De acordo com as diretrizes da TAESA, nossa prioridade era encontrar uma solução que garantisse confiabilidade, robustez e segurança, aspectos essenciais para um empreendimento inovador como o nosso. Nesse cenário, a Prysmian, com seu vasto histórico de fornecimento no Brasil e no mundo, além de equipes de montagem e equipamentos de comissionamentos, tornou-se o parceiro ideal para o projeto."
Emmanuel Pasqua de Moraes (Gerente Executivo de Planejamento e Engenharia da Expansão da TAESA)
A Prysmian realiza os testes em campo por meio de uma carreta equipada com um reator ressonante e medições de descargas parciais, que têm como objetivo assegurar a integridade do sistema. A empresa é a única no Brasil que possui esses equipamentos locais, ou seja, não é preciso recorrer nem aguardar fornecedores externos, o que agiliza a entrega do projeto.
É uma abordagem que assegura a utilização de materiais de alta qualidade e que todas as montagens sejam realizadas de forma adequada, estressando realmente o sistema para garantir uma maior confiabilidade de todo o projeto.
Sobre a Prysmian
Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2023, as vendas ultrapassaram os € 15 bilhões. br.prysmian.com
Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil
Denise Delalamo Comunicação
Thiago Ienco
Pedro Soares