premiacao-nortel-prysmian.jpg

Prysmian conquista prêmio da Nortel como destaque em Sustentabilidade

Categorias: Eventos  Institucional  ESG 

Distribuidora reconhece os esforços da companhia em ESG

Mayo 27, 2024 - 11:14 PM

Referência na transição energética e transformação digital, a Prysmian está entre os vencedores da premiação da Nortel do Grupo Sonepar que reconhece os fornecedores que mais se destacaram em performance, inovação e sustentabilidade em 2023.

Uma das ativações do chamado Clube de Negócios Nortel, o evento reconhece a Prysmian como a fornecedora da distribuidora de materiais elétricos que teve destaque na categoria Sustentabilidade.

É uma satisfação enorme para a Prysmian ser reconhecida pelos próprios clientes. Isso valoriza tudo que estamos fazendo em prol da sustentabilidade do planeta, sobretudo para acelerar a transição energética e digital brasileira, afirma Felipe Augusto, gerente de negócios da Prysmian.

Estamos satisfeitos em reconhecer a Prysmian por seu compromisso contínuo com a sustentabilidade. Seus projetos inovadores, como o uso de materiais de fontes renováveis nos produtos, a reciclagem de cabos e o reaproveitamento de bobinas, são exemplos concretos de como a indústria pode evoluir de forma sustentável. Essas iniciativas não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente, mas também demonstram o impacto positivo que práticas sustentáveis podem ter nos negócios. Esse reconhecimento reforça a importância da colaboração entre fornecedores e distribuidores na construção de um futuro mais responsável, afirma Bianca Bricio, gerente de sustentabilidade do Grupo Sonepar.

A estratégia climática da companhia se ramifica em diferentes frentes, como a meta de atingir o zero líquido (net zero) em emissões de gases de efeito estufa em toda a sua cadeia de valor até 2050.

Ao longo de 2023, 37% das receitas globais da companhia estiveram ligadas a produtos sustentáveis, a exemplo dos cabos green desenvolvidos pela Prysmian no Brasil que utilizam em parta da sua composição componentes de origem vegetal.

A empresa também vem desenvolvendo no Brasil uma série de políticas de logística reversa junto aos clientes, culminando no reaproveitamento tanto dos grandes carreteis de madeira utilizados no transporte quanto dos próprios cabos.

A proporção de materiais reciclados utilizados na composição de novos produtos, como as coberturas de polietileno e até mesmo o cobre dos condutores, também vem aumentando nos últimos anos – 12,7% em todo o planeta em 2023.

Todas as 7 plantas da Prysmian no Brasil utilizam 100% energia elétrica proveniente de matrizes renováveis, o que se alinha a outros processos para tornar as fábricas mais eficientes no uso de gás natural e na gestão dos resíduos e efluentes.

No plano social, a Prysmian estabeleceu metas globais como a de atingir 50/50 em gênero nas contratações para posições de escritório; 30% de mulheres em cargos de liderança sênior e uma proporção de 30% de executivos originários de nações etnias sub-representadas.

“Todas essas metas representam o caminho que a Prysmian se comprometeu a trilhar para, de dentro para fora, liderar no Brasil e no mundo a transformação da forma como interagimos como o planeta e como utilizamos os recursos naturais dele para, cada vez mais, nos conectarmos uns aos outros de uma forma mais eficiente, saudável e segura”, completa Emerson Tonon, CEO da Prysmian no Brasil.

Sobre o Grupo Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, o Grupo Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem-posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento.

A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2022, as vendas ultrapassaram os € 16 bilhões. br.prysmian.com

novo-logo-prysmian

Prysmian Marketing e Comunicação América Latina

Alba Portela - [email protected]

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação
Thiago Ienco
[email protected]
Diego Monteiro
[email protected]