lab-movel-hv

Prysmian investe em novo laboratório móvel de testes em alta tensão no Brasil

Categories : Institucional  Projetos  ESG 

Companhia é a única no Brasil capaz de fabricar e comissionar sem recorrer a fornecedores externos

May 20, 2025 - 06:39 PM

Referência na transição energética e transformação digital, a Prysmian investe na aquisição de um laboratório móvel que permite testar em campo sistemas de alta tensão com cabos isolados.

Essa é a segunda fonte ressonante em posse da Prysmian no Brasil, elevando a sua capacidade e disponibilidade de realizar ensaios de cabos isolados de alta e extra alta tensão. Dos atuais 345 kV, a companhia agora é capaz de realizar ensaios superiores a 500 kV, a exemplo do projeto de interligação desenvolvido para a TAESA na Subestação Assis, algo sem precedentes no mercado brasileiro.

Antes de estrear no comissionamento no segundo semestre, o novo laboratório móvel da Prysmian será apresentado em primeira mão aos visitantes da feira do Seminário Nacional de Distribuição de Energia (SENDI) 2025, a ser realizado entre 27 e 30 de maio em Belo Horizonte-MG.

O novo transformador ressonante é o que podemos chamar de ‘cereja do bolo’ de todo um ciclo de investimentos da Prysmian Brasil no segmento de alta tensão. Para além de novas e mais modernas tecnologias, investimos também na contratação e capacitação da mão de obra local. Nosso time cresceu mais de 300% nos últimos anos, hoje são mais de 50 pessoas exclusivamente dedicadas ao segmento de sistemas de Alta Tensão. Nenhuma outra empresa no Brasil possui a expertise e a capacidade da Prysmian em entregar uma solução turn-key, do projeto executivo até o comissionamento após instalação.

Emerson Tonon (CEO Brasil – Prysmian)

 

 

Diferencial competitivo

Para serem comissionadas, as linhas de transmissão subterrâneas devem ser submetidas a testes de aplicação de tensão alternada com fonte independente de energia.

Essa é uma exigência prevista nas normas IEC 60840 (até 150 kV) e IEC 62067 (acima de 150 kV até 500 kV), de modo a testar o sistema sob uma condição que vai além da capacidade prevista, comprovando assim a confiabilidade, durabilidade e segurança não apenas dos cabos, mas de todo o conjunto, o que inclui os acessórios.

Além disso, as normas estabelecem que os testes precisam ser conduzidos a partir de uma fonte independente, uma vez que falhas em uma linha em teste conectada à rede poderiam causar sérios distúrbios no abastecimento de energia à população.

Diante deste contexto, a Prysmian desponta no mercado nacional não apenas pela capacidade de planejar e fabricar, mas também de instalar e comissionar todo o sistema com equipamentos e mão de obra, local e qualificada.

Com dois laboratórios móveis, além da Prysmian aumentar a sua disponibilidade para testes, há também o aumento de capacidade, uma vez que a combinação entre os reatores ressonantes permite executar testes que exijam uma grande elevação de tensão (ligação em série) ou cobrir longos lances de cabos (ligação em paralelo).

Embora a aplicação mais evidente seja o comissionamento seguro de sistemas novos, as fontes ressonantes também podem ser utilizadas para avaliar o desempenho de linhas já existentes. A partir deste serviço de “check-up”, a Prysmian avalia os componentes da rede, traçando um plano de manutenção preventiva a partir de um diagnóstico inteligente e confiável.

 

Um Brasil em transição

Com a demanda por energia em ascensão e os esforços contínuos para descarbonização do planeta, a Prysmian constantemente reavalia sua estrutura para continuar inovando no mercado brasileiro.

Em seu último relatório, a BloombergNEF projeta que o Brasil precisará aumentar sua capacidade instalada dos atuais 235 GW para 842 GW se quiser zerar as emissões até 2050, mas mesmo em um cenário em que essa meta não é batida, a capacidade precisa superar a casa dos 500 GW até a metade deste século para absorver a demanda gerada pela transição energética e digital.

Além de novos equipamentos, a companhia investe no treinamento de profissionais, com a criação este ano de um novo centro formador de montadores da América Latina, localizado em Sorocaba-SP. 

Dessa forma, a companhia não apenas está apta a atender os clientes tradicionais, mas também novos entrantes, a exemplo do mercado de Data Centers, que mostram rápida evolução em número de projetos. 

Para se ter uma ideia, segundo a Agência Internacional de Energia Elétrica (AIE ou IEA, na sigla em inglês), os data centers vão consumir cerca de 8% da energia global até 2030, crescimento puxado sobretudo pelo uso massivo de inteligência artificial.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]