intersolar-desktop

Prysmian inova em cabos e sistemas na Intersolar 2025

Categories : Eventos  Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Marca investe em tecnologias que diminuem perdas na transmissão e aumentam a resiliência dos cabos

Aug 26, 2025 - 01:32 PM

Líder mundial do segmento, a Prysmian inova em cabos e sistemas na Intersolar 2025, o maior evento sobre energia solar da América Latina, sediado em São Paulo-SP entre 26 e 28 de agosto no Expo Center Norte.

A companhia apresenta nesta edição da feira soluções em cabos para centrais de geração fotovoltaica, que vão desde os modelos utilizados para conexão dos painéis solares até a interligação deles com os sistemas de inversores, string boxes, monitoramento e a rede das concessionárias.

Mais do que apenas prover cabos, a marca investe em P&D para desenvolver produtos com menor pegada de carbono, mais resilientes às mudanças climáticas, ataques de pragas e mais eficientes na transmissão de energia.

 

Confira as novidades da Prysmian na Intersolar 2025: 

 

E3X®

 

 

A tecnologia E3X® será o grande destaque da companhia na feira. Ela consiste na aplicação de um revestimento cerâmico em cabos de alumínio nu utilizados em linhas de transmissão. Ela possibilita o aumento da capacidade de condução de corrente ou a diminuição das perdas, proporcionando economia na implantação e operação de parques solares a longo prazo.

As perdas acontecem porque as redes aéreas estão sujeitas a um aquecimento adicional causado pela absorção da radiação solar. Essa radiação se sobrepõe ao efeito térmico da corrente e interfere na performance porque reduz a capacidade do sistema de conduzir corrente.

O E3X® atua no “resfriamento” dos cabos de duas maneiras. Uma delas é o aumento do coeficiente de emissividade, ou seja, ele aumenta a perda de calor por radiação do condutor. Esse efeito se combina a um segundo atributo do revestimento, que é a redução do coeficiente de absorção solar, ou seja, ele atua na diminuição do ganho de calor causado pela absorção dos raios solares.

Além da possibilidade de aplica-la em novos cabos de alumínio nu, também é possível recapacitar linhas de transmissão existentes, o que permite aumentar a capacidade delas em torno de 30%.

Para recapacitar linhas já existentes, a Prysmian desenvolveu um sistema de robôs exclusivamente para realizar essa operação totalmente em campo, sem remover os cabos. No estande da Intersolar, uma das grandes atrações da Prysmian será justamente uma miniatura 3D do robô.

 

EcoGrid

A família de cabos Voltenax é uma das mais especificadas para parques solares, pois atendem tanto as conexões de entrada e saída dos inversores (cobertura em PE e condutores em alumínio) quanto as instalações internas (cobertura em PVC e condutores em cobre).

Além da versatilidade e alta performance, a linha Voltenax também se destaca pela menor pegada de carbono ao lançar, nesta Intersolar, a opção EcoGrid com parte do isolamento feito em biopolietileno, derivado da cana-de-açúcar, diminuindo a proporção de compostos derivados de petróleo.

Para se ter uma ideia do impacto, ao utilizar 1 kg de biopolietileno ao invés do polietileno de origem fóssil na composição do isolamento dos cabos, deixa-se de emitir 2 kg de CO2 e há uma captura de 3 kg de CO2.

 

All Ground

 

 

Redes subterrâneas precisam lidar com desafios como a capacidade do solo de reter ou dissipar calor, terrenos duros e pedregosos, espaço e tempo disponível para execução, conciliando tudo isso com a demanda pela diminuição da pegada de carbono.

Ao contrário do que se pode imaginar, não basta cavar abrir uma vala, lançar o cabo e enterrá-lo de volta. É preciso que o fundo e as laterais da vala tenham um padrão, além de cuidar das rochas e fragmentos de rochas que permanecem na superfície.

Pensando nisso, a Prysmian desenvolveu a família de cabos All Ground para grids subterrâneos de baixa e média tensões, em que o diferencial é a cobertura reforçada para suportar mais impacto durante o lançamento – sete vezes mais que um cabo convencional. Combinando a maior resistência à melhor troca térmica com o desenho ranhurado, tem-se uma solução aplicável a qualquer tipo de terreno e que agrega vantagens mais abrangentes no contexto de um projeto.

 

Antitérmita Baixa e Média Tensão

 

 

Assim como canos de água, tubos de gás/óleo e dutos elétricos e diversas outras aplicações com materiais plásticos em sua composição, os cabos estão suscetíveis ao ataque de pragas como cupins e formigas quando enterrados. Das mais de 2000 espécies de cupins catalogadas em todo o mundo, cerca de 10% delas já atacaram cabos.

Os danos causados por estes insetos vêm aumentando nos últimos anos, principalmente porque quando ocorrem em grids subterrâneos de parques solares e eólicos, eles resultam em desligamentos inesperados do sistema.

Dentre as alternativas aplicadas no país e no exterior, a que se mostrou mais eficiente, ecológica e segura foi acrescer uma camada de nylon antes da cobertura dos cabos. Os cabos Voltalene Grid NY da Prysmian, disponíveis para baixa (1 kV) e média tensão (35 kV), foram projetados com uma barreira mecânica que utiliza um composto de poliamida logo abaixo da cobertura externa, o que confere ao cabo uma proteção contra o ataque de cupim (térmitas) e pequenos roedores, além de se mostrar eficiente no bloqueio transversal contra a penetração de água/umidade.

 

PrySolar

 

 

O cabo PrySolar traz como diferencial a maior capacidade para enfrentar condições climáticas adversas que costumam ameaçar a operação ou até mesmo a viabilidade de parques solares, como o forte calor e as possíveis inundações.

Ele é especialmente resistente ao cenário de submersão em água, enquadrando-se na classificação conhecida como AD8. Para lançar este cabo, a empresa desenvolveu um pioneiro protocolo de ensaios baseado em normas europeias, de forma a garantir uma vida útil superior a 30 anos mesmo em condições de submersão.

 

PrySun

 

 

O cabo fotovoltaico PrySun é projetado para suportar toda a rede em corrente contínua, isto é, desde a placa de geração de energia até o inversor, mas principalmente as instalações em que o cabo fique mais exposto às intempéries do ambiente externo.

Enquanto cabos tradicionais podem trabalhar com 90°C para modelos da categoria 0,6/1kV ou ainda 70°C para os cabos com categoria 450/750V, cabos solares como esse foram projetados para suportar temperaturas na casa dos 120°C. Além disso, ele é constituído com materiais que garantem a baixa emissão de fumaça e livres de halogênios para sistemas fotovoltaicos com tensão nominal de 0,6/1 kVca (1,5kVcc e máx. 1,8 kVcc).

 

Serviço

Prysmian na Intersolar 2025

Estande R3.56 – Setor Eletrotec/EM-Power

26 a 28 de agosto

Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo-SP

Ingressos e mais informações sobre a feira: clique aqui

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco
[email protected]

Pedro Soares
[email protected]