Prysmian fornece cabos umbilicais de longo alcance para o projeto PRIO da WAHOO no Brasil

Categories : Institucional  Produtos  Projetos 

Cabo fabricado na planta industrial de Vila Velha-ES é o maior umbilical já fabricado no Brasil

Sep 20, 2024 - 07:00 AM

imagem1.jpg

Fábrica da Prysmian em Vila Velha-ES (Foto: Divulgação/Prysmian)

A partir do seu centro de excelência em P&D de especialidades offshore em Vila Velha-ES, a Prysmian desenvolveu cabos umbilicais para o inovador PRIO WAHOO, na Bacia de Campos, que interliga campos a cerca de 30 km de distância a uma FPSO, sigla em inglês para Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência.

Com esta solução, a PRIO conseguiu desenvolver o campo sem a necessidade de uma FPSO adicional, economizando custos e tempo significativos na implementação do projeto.

O cabo umbilical de longo alcance foi fabricado aproveitando estruturas que receberam melhorias significativas recentemente, resultado de investimentos feitos para ampliar a capacidade da planta em Vila Velha.

As melhorias se concentram principalmente no sistema de carrosséis, que evitam emendas durante a instalação e permitem o embarque direto para os carrosséis das balsas de transporte.

 

sistema de carrosséis

 

A entrega representa um grande passo na capacidade local da Prysmian de atender rapidamente projetos desafiadores, como é o caso dos tiebacks mais extensos.

Ser o primeiro e o maior cabo umbilical de longo alcance já fabricado no Brasil abre uma nova era possibilidades no mercado, como o desenvolvimento de campos maduros e a implementação de novos tiebacks.

Por ser um sistema que reúne tubos de aço de grande diâmetro e conexões híbridas de potência, cabos umbilicais fornecem aos projetos controle hidráulico, injeção química, bem como funções de controle elétrico e de sinalização para o campo. 

É apenas uma das inovações de uma abordagem totalmente integrada, “end-to-end”, desde o design até simulações, fabricação, integração e testes gerenciados pela equipe da Unidade de Negócios de Especialidades Offshore da Prysmian no Brasil.

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2023, as vendas ultrapassaram os € 15 bilhões. br.prysmian.com

 

Prysmian Marketing e Comunicação América Latina

Alba Portela - [email protected] 

 

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]