20260520-bg-destaque-post

PRYSMIAN E UFINET UNEM EXPERTISE PARA INTERCONEXÃO DE DATACENTERS COM NOVA GERAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS

Categorias: Institucional  Produtos  Projetos 

Parceria implementa tecnologia óptica produzida no Brasil em um projeto de interconexão de 30 km que triplica a capacidade de fibra da infraestrutura existente 

Mai 21, 2026 - 02:54 AM

Sorocaba, maio de 2026 – A Prysmian, fornecedor global de soluções em cabos e líder em transição energética e transformação digital, e a Ufinet Brasil, operadora de conectividade com presença em 17 países e mais de 150 mil km de fibras instalada, anunciam uma parceria estratégica para produção e implantação de rede subterrânea de 30 km para a interconexão de data centers hyperscale em Alphaville, Barueri (SP).

O projeto representa um marco tecnológico para o mercado brasileiro de telecomunicação, pois utiliza uma nova tecnologia de produtos conhecida como Sirocco da Prysmian, uma solução que, a cada nova geração, vem quebrando recordes em densificação e otimização no uso da infraestrutura subterrânea. 

 

A melhor solução para redes cada vez mais congestionadas

Expandir redes no coração de grandes centros como São Paulo é um grande desafio para a implementação de redes de fibra óptica. Para reduzir o impacto social em obras de infraestrutura, a solução para aumentar a capacidade da rede e expandir a transmissão de dados necessariamente envolve melhorar a utilização da infraestrutura de dutos existente. 

Nesse cenário surge a tecnologia SiroccoHD, um marco para a indústria nacional, com uma densidade de 8,6 F/mm², permitindo a instalação de 432 fibras ópticas em um único micro duto de 12x10 mm.Essa tecnologia também possibilita o reaproveitamento das redes legadas de dutos de 40 mm, por meio da subdutagem com até 3 microdutos de 12x10 mm, ampliando a capacidade da infraestrutura existente para até 1.296 fibras ópticas.

Para colocar a evolução em contexto: nos anos 1990, um micro cabo continha até 72 fibras. Duas décadas depois, a tecnologia chegou a 288. O SiroccoHD elevou esse número para 576 fibras por cabo, barreira à qual a própria Prysmian já superou globalmente com as novas gerações SiroccoEXTREME (até 864 fibras) e SiroccoULTRA (até 1.728 fibras), que devem chegar ao Brasil à medida que a demanda por dados e conectividade cresce.

Nesta aplicação, em parceria com a Ufinet e a Duraline, foi implantada a versão de 432 fibras. O resultado é uma utilização três vezes maior do que a de microcabos convencionais disponíveis no Brasil, que normalmente acomodam até 144 fibras em micro dutos de 12mm. Além de melhor aproveitamento do espaço, outro diferencial no mercado é a vida útil de 50 anos, o dobro do usual no mercado nacional.

Essa tecnologia utiliza a fibra monomodo BendBright-XSTM 200µm da Prysmian, uma tecnologia insensível a curvaturas, compatível com fibras do legado, garantindo confiança e alto desempenho, sendo a melhor opção para o futuro em tecnologias de altas taxas de transmissão de dados.

Sirocco é a melhor opção para instalações de redes subterrâneas de alta densidade, contribuindo para FTTx, 5G e infraestruturas de nuvem, garantindo reduções nos custos operacionais e no impacto ambiental, com uso otimizado de matérias-primas.

Este projeto demonstra o que a Prysmian é capaz de entregar ao combinar 150 anos de história em P&D com um time de alto nível dedicado à pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O SiroccoHD atende a um problema real dos nossos clientes em grandes centros urbanos: como aumentar a capacidade de fibras utilizando a infraestrutura que já tenho instalada? É por isso que o SiroccoHD é um marco tecnológico para o Brasil, pois conseguimos triplicar a densidade, elevando o número de fibras por duto a um nível que era considerado impossível há três anos. Este é o tipo de solução que possibilita projetos estratégicos de datacenters hyperscale, posicionando o Brasil a um novo patamar na corrida pela transformação digital e demonstrando a força da nossa indústria.

Lucas Nogueira, Gerente de P&D, Inovação e Sustentabilidade da Prysmian

 

A Ufinet tem como missão levar conectividade de alta qualidade onde ela é mais necessária, e projetos como este refletem exatamente esse compromisso. Barueri e Santana de Parnaíba são os polos mais dinâmicos do país para infraestrutura digital, e conectar data centers hyperscale nessa região exige parceiros e soluções à altura da demanda. A escolha pelo SiroccoHD foi estratégica do ponto de vista operacional, em um mercado que demanda capacidades cada vez maiores e o melhor aproveitando da rede existente.

Thiago Leite, Diretor Comercial da Ufinet Brasil

 

O projeto chega em um contexto promissor. O Brasil é apontado como um dos principais destinos de investimentos em data centers no mundo, que deverão somar cerca de US$ 3 trilhões nos próximos cinco anos, segundo relatório da agência de classificação de risco Moody's.

No Brasil, um levantamento do portal NeoFeed junto a fontes do mercado prevê um volume de investimentos na casa dos R$ 500 bilhões até 2030, ampliando a atual capacidade de 730 MW para 3,2 GW.

O avanço é impulsionado pela expansão da inteligência artificial, da computação em nuvem e pela digitalização acelerada da economia, o que se soma ao diferencial brasileiro de ter uma matriz elétrica predominantemente renovável.

No plano regulatório, o Governo Federal criou o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center), um pacote que reúne incentivos tributários bilionários para impulsionar novos empreendimentos no país, sobretudo projetos de grande escala.

 

Prysmian 

A Prysmian é uma fornecedora global de soluções de cabo que lidera a transição energética e a transformação digital. Ao alavancar sua ampla presença geográfica e extensa gama de produtos, seu histórico de liderança tecnológica e inovação e uma forte base de clientes, a empresa está bem posicionada para capitalizar suas posições de liderança e vencer em mercados novos e em crescimento. A estratégia de negócios da Prysmian combina perfeitamente com os principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo soluções de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadoras nos segmentos de Transmissão, Rede Elétrica, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana, com quase 150 anos de experiência, mais de 33.000 funcionários, 107 fábricas e 27 centros de P&D em mais de 50 países e mais de € 19 bilhões em receitas em 2025.

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]

 

Ufinet

A Ufinet é uma das principais empresas de infraestrutura de telecomunicações da América Latina, especializada em redes de fibra óptica de alta capacidade. Com forte presença regional, a empresa impulsiona a transformação digital por meio de soluções seguras, escaláveis e de alto desempenho para operadoras, provedores e data centers.

 

Contatos Ufinet Brasil

Marketing Ufinet Brasil – [email protected]