helpline banner bg dsktp

PRYSMIAN AMPLIA AINDA MAIS SUA LIDERANÇA EM INOVAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM A PRIMEIRA FIBRA COM BAIXA SENSIBILIDADE Á CURVATURA DE 160 MÍCRONS DO MUNDO

Marca estabelece uma nova referência mundial em miniaturização de rede.

Dez 11, 2025 - 10:29 PM

Milão, 10 de novembro de 2025 – A Prysmian continua impulsionando a inovação digital com o lançamento da fibra óptica monomodo BendBrightXS de 160 μm, a primeira do mundo. Esse avanço permite que os cabos sejam muito menores e agrupem mais fibras, o que é essencial para as redes digitais modernas. Cabos miniaturizados de alta densidade permitem que as operadoras de rede encaixem mais fibras que transportam dados em espaços limitados, como dutos subterrâneos, edifícios e data centers, tornando a instalação mais rápida e econômica.

 

Com base em um legado de inovação, a nova fibra BendBrightXS 160μm da Prysmian abre caminho para futuros sistemas de cabos, oferecendo densidade de fibra excepcional em um diâmetro significativamente reduzido. Depois de ser pioneira na primeira fibra insensível à curvatura de 200 μm comercializada em 2009 e na versão de 180 μm em 2019, a Prysmian agora estabelece um novo marco na indústria com o lançamento da versão de 160 μm em 2025.

 

"Nossa tecnologia proprietária BendBrightXS nos permitiu alcançar um nível sem precedentes de miniaturização de fibras", diz Ian Griffiths, vice-presidente de P&D do segmento de Soluções Digitais da Prysmian. "O BendBrightXS 160μm capacita os projetistas de cabos a reduzir drasticamente as dimensões dos cabos e alcançar uma densidade de cabos recorde”, completa o executivo.

 

A fibra de 160 μm reduz a área da seção transversal em mais da metade em comparação com as fibras monomodo tradicionais de 250 μm, mantendo um diâmetro de vidro de 125 μm. Totalmente compatível com os padrões globais G.652 e G.657.A2, o BendBrightXS 160μm é compatível com todas as fibras monomodo legadas e apresenta o avançado sistema de revestimento ColorLockXS para desempenho superior de dobra e confiabilidade mecânica.

 

O investimento sustentado da Prysmian em P&D e inovação de produtos tornou essa conquista possível, permitindo que a empresa forneça soluções de classe mundial e de alta qualidade que atendam às crescentes demandas de conectividade global.

 

À medida que as operadoras de rede se preparam para as necessidades de conectividade de amanhã, o BendBrightXS 160μm abre novas oportunidades para cabos de alta contagem de fibras que são compactos, de alta densidade e fáceis de implantar, garantindo que as redes estejam prontas para o futuro.

 

Prysmian 

A Prysmian é uma fornecedora global de soluções de cabo que lidera a transição energética e a transformação digital. Ao alavancar sua ampla presença geográfica e extensa gama de produtos, seu histórico de liderança tecnológica e inovação e uma forte base de clientes, a empresa está bem posicionada para capitalizar suas posições de liderança e vencer em mercados novos e em crescimento. A estratégia de negócios da Prysmian combina perfeitamente com os principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo soluções de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadoras nos segmentos de Transmissão, Rede Elétrica, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana, com quase 150 anos de experiência, mais de 33.000 funcionários, 107 fábricas e 27 centros de P&D em mais de 50 países e mais de € 17 bilhões em receitas em 2024.

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]