Banner de Press-release da Inauguração de Laboratório de Alta Tensão em Poços de Caldas - MG

Grupo Prysmian inaugura laboratorio de alta tensão na fábrica de Poços de Caldas - MG

O Grupo Prysmian fortalece sua liderança global na indústria de cabos ao inaugurar um laboratório de alta tensão em Poços de Caldas-MG, de 1500 m², capaz de realizar testes elétricos que chegam até 800 kV.

Sorocaba/SP - Brasil   -   Dez 05, 2023 - 12:57 AM

Líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e de telecomunicações, o Grupo Prysmian inaugura na planta industrial de Poços de Caldas-MG um laboratório especialmente desenvolvido para desenvolver e testar cabos de alta tensão (HV).

A nova estrutura se enquadra em uma série de melhorias e expansões realizadas pelo Grupo na operação mineira. Nos últimos cinco anos, foram investidos R$ 123 milhões, dos quais R$ 28 milhões correspondem ao aporte somente em 2023.

Os investimentos credenciam a fábrica a não apenas produzir cabos isolados de até 145 kV, como também permitem testá-los e homologá-los sem recorrer a terceiros, verticalizando todo o processo dentro de uma mesma fábrica e acelerando o processo de entrega. Isso também nos abre a possibilidade de expandir o portfólio de produção de cabos com maiores classes de tensão, pois já contamos com a estrutura necessária para fabricar cabos até 230 kV nos próximos anos, explica Felipe Mottin, diretor comercial do Grupo Prysmian.

A produção local dos cabos de alta tensão reforça nosso compromisso em modernizar e inovar o setor elétrico, sendo um facilitador da transição energética. O novo centro de excelência de pesquisa e desenvolvimento garante a execução desse compromisso, ressalta Daniel Azevedo, gerente de vendas de alta tensão do Grupo Prysmian.

Capaz de realizar testes elétricos que chegam até 800 kV, o laboratório de 1500 m2 já nasce como o mais importante deste tipo na América do Sul, já que nenhum outro na região possui tantos recursos à disposição

Os principais diferenciais estão no nível de tensão em 60Hz (400kV) e de impulso atmosférico (800kV), que são os maiores disponíveis no Brasil em um fabricante de cabos. Além disso, a infraestrutura disponível para realização completa de homologações de cabos de alta e média tensão também é única, não sendo necessário uso de laboratórios externos.

O laboratório também foi desenvolvido para fazer a avaliação de descargas parciais; avaliação de tangente-delta; ciclos térmicos; ensaio de rigidez dielétrica; resistência elétrica do condutor; resistência elétrica da blindagem; capacitância; tensão elétrica DC aplicada na capa externa, entre outros. Ele conta ainda com os equipamentos adjacentes necessários para a ressonância do sistema, permitindo testes em longos lances de cabos em bobinas, comenta Thiago Bragagnolle, gerente de laboratórios de P&D do Grupo Prysmian.

O primeiro teste realizado foi referente ao o fornecimento de 3 km de cabos com tensão máxima de 145 kV, seção nominal de 500 mm2, produzidos localmente para um projeto da Usina Jupiá, instalada no Rio Paraná na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. O cabo vai conectar a eclusa à subestação da usina, substituindo um antigo cabo de óleo fluído (OF).

Como peça-chave de Pesquisa & Desenvolvimento, a recém-inaugurada estrutura vai contribuir com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e novas matérias-primas, já que permite realizar os ensaios necessários na categoria de alta tensão (classe de tensão igual ou maior que 69 kV) em uma estrutura totalmente segregada da linha de produção e com uma equipe totalmente dedicada de técnicos em P&D.

Com o novo laboratório, a Prysmian adiciona em sua operação brasileira o terceiro centro de excelência em P&D, juntando-se ao laboratório de desenvolvimento em Sorocaba-SP e o de cabos umbilicais em Vila Velha-ES, o que reforça o compromisso da empresa em inovar no país com mão de obra local.

Esse é um momento histórico para a Prysmian no Brasil. Com o novo laboratório, a fábrica de Poços figura agora entre as principais fábricas de alta tensão do mundo. Esses investimentos nos proporcionarão conquistas que, certamente, vão impulsionar a nossa capacidade de inovação e consolidar ainda mais a nossa liderança no setor de energia, afirma Raul Gil Boronat, CEO Brasil do Grupo Prysmian.

Sobre o Grupo Prysmian

Globalmente, a empresa possui mais de 140 anos de experiência, vendas superiores a 16 bilhões de euros, cerca de 29 mil funcionários em mais de 50 países e 108 instalações fabris. Está fortemente posicionado nos mercados de alta tecnologia e oferece a mais completa variedade de produtos, serviços, tecnologias e know-how.

No Brasil desde 1929, a Prysmian possui sete plantas industriais no país e cerca de 1600 funcionários, empenhando-se na fabricação local de cabos de energia, telecom e dados para atender as demandas do mercado interno e latino-americano, como indstrias, construção civil, automotivo, aeronáutico, ferroviário, naval, extração de óleo & gás, concessionárias, energia renovável, operadoras, provedores, entre outros.

Prysmian Marketing e Comunicação América Latina

Alba Portela - [email protected]

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação
Thiago Ienco
[email protected]
Diego Monteiro
[email protected]