PRYSMIAN INAUGURA CENTRO DE TREINAMENTO PARA FORMAR NOVOS MONTADORES EM PROJETOS DE ALTA TENSÃO

Categorias: Carreiras  Eventos  Institucional  Projetos 

Novo espaço recebe o nome do técnico eletrônico Sergio Costa, uma das maiores autoridades do mercado em instalações subterrâneas de alta tensão

Abr 11, 2026 - 05:27 AM

20260410-bg-destaque-post

Da esq. para dir.: Emerson Tonon (CEO Brasil); Sergio Costa (Coordenador Técnico de Instalações, homenageado por seus pares ao dar nome ao novo centro de treinamento); Daniel Azevedo (Diretor de Negócios Power Grid) e Marcos Paulo de Morais (Gerente de Instalações HV Brasil)

Sorocaba, abril de 2026 – Fornecedora global de soluções para a transição energética e a transformação digital, a Prysmian dá um novo passo para se consolidar como a principal referência na aplicação em cabos isolados da América Latina.

 

A companhia acaba de inaugurar, na planta industrial de Boa Vista em Sorocaba-SP, um centro de treinamento exclusivo para projetos de alta tensão, onde o foco é desenvolverespecialistas nas etapas de lançamento, montagem e comissionamento.

 

O complexo de 2200 m² de área construída recebe o nome do técnico eletrônico Sergio Costa, homenagem a uma das maiores autoridades do mercado em instalações de sistemas subterrâneos de alta tensão e que, neste ano, atinge a impressionante marca de 50 anos dedicados à Prysmian.

 

O centro de treinamento para projetos de alta tensão coroa todo o esforço da Prysmian Brasil em desenvolver mão de obra local qualificada. Posso afirmar, com tranquilidade, que os montadores brasileiros estão entre os mais bem treinados do mundo – fazemos emendas, terminais, testes, dominamos todas as etapas. Nada poderia ser mais gratificante do que receber em vida uma homenagem como essa, principalmente por saber que, neste espaço, todo o conhecimento que aprimoramos ao longo de décadas será compartilhado para formar novos montadores.

 

Sergio Costa, Coordenador Técnico de Instalações da Prysmian

Com modernas estruturas e equipamentos para ensinar na prática rotinas de lançamento, montagem e comissionamento, etapas subsequentes ao projeto e fabricação dos cabos, o novo espaço tem capacidade para treinar até seis montadores por turma, totalizando doze por ano – o equivalente a cerca de 25% do atual quadro de montadores no Brasil. 

 

A princípio, o centro atenderá a demanda da unidade de negócios de alta tensão da Prysmian, mas está nos planos da companhia ampliar a operação nos próximos anos para também atender as necessidades de clientes em média tensão.

 

Expandir o quadro de montadores – sem abrir mão da qualidade – é imprescindível em um momento de demanda aquecida e transição energética em curso no país, onde a carteira de projetos vem envolvendo interligações com classes de tensão cada vez mais complexas.

 

Os projetos de 138, 230 e 345 kV são o nosso dia a dia, mas conforme essas tensões vão aumentando, o desafio aumenta na mesma proporção, o que exige um refinamento em todas as áreas, do projeto ao comissionamento. Nos últimos anos, expandimos nossas instalações de P&D e de fabricação, além de adquirir um segundo laboratório móvel para testes em campo. O centro de treinamento era a peça que faltava. Fechar todo esse ciclo de investimentos nos deixa ainda mais preparados para suprir a demanda do mercado por soluções completas em cabos isolados de alta tensão. Estamos prontos para acelerar a transição energética e trazer robustez ao sistema interligado nacional, desde a ampliação e recapacitação de redes subterrâneas nos grandes centros urbanos, até soluções especiais, como as subaquáticas e estruturas industriais de grande porte.

 

Daniel Azevedo, Diretor de Negócios Power Grid da Prysmian

 

Somente em 2025, por exemplo, a Prysmian concluiu a instalação e comissionamento do maior projeto de linha subterrânea do Brasil, com aproximadamente 22km de extensão, além de projetos de 69 kV e um sistema de 500 kV em execução.

 

 

Prysmian 

A Prysmian é uma fornecedora global de soluções de cabos e sistemas que lideram a transição energética e a transformação digital. Ao alavancar sua ampla presença geográfica e extensa gama de produtos, seu histórico de liderança tecnológica e inovação e uma forte base de clientes, a empresa está bem posicionada para capitalizar suas posições de liderança e vencer em mercados novos e em crescimento. A estratégia de negócios da Prysmian combina perfeitamente com os principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo soluções de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadoras nos segmentos de Transmissão, Rede Elétrica, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana, com quase 150 anos de experiência, mais de 33.000 funcionários, 107 fábricas e 27 centros de P&D em mais de 50 países e mais de € 19 bilhões em receitas em 2025.

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]