1-post-11-12-25.jpg

PRYSMIAN e ISA ENERGIA BRASIL testam tecnologia inédita no País para otimizar infraestrutura existente e aumentar eficiência energética

A tecnologia E3X da PRYSMIAN foi implantada pela primeira vez no Brasil na linha de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL, localizada em Rosana (SP), e representa um novo marco de inovação para o setor elétrico nacional

Dez 11, 2025 - 10:19 PM

Figuras 1 e 2 – Tecnologia E3X aplicada à linha de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL em Rosana (SP)

 

A PRYSMIAN, fornecedora global de soluções de cabos liderando a transição energética e a transformação digital, e  a ISA ENERGIA BRASIL, líder no setor de transmissão no País, anunciam a primeira aplicação em campo no Brasil da inovadora tecnologia E3X da Prysmian que desbloqueia o potencial inexplorado das redes aéreas, e pode aumentar a capacidade de transporte de corrente em até 25%. Protegida por mais de 15 patentes, a solução chega ao País como parte de um projeto-piloto inovador.

 

A Tecnologia E3X da Prysmian foi implantada no trecho da linha de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL em Rosana (SP). Com esta solução, espera-se obter um aumento de até 8% na capacidade de condução da corrente, no trecho da linha de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL onde foi implantada a Tecnologia E3X.

 

Tecnologia E3X: desbloqueando o potencial inexplorado das linhas aéreas

 

A tecnologia E3X consiste em um revestimento cerâmico aplicado na superfície dos condutores aéreos para melhorar a dissipação de calor do condutor, otimizando o desempenho das linhas aéreas.

 

O revestimento cerâmico pode ser aplicado em novos condutores diretamente em fábrica, que podem ser usados em novas linhas ou no recondutoramento de linhas existentes. Além disso, pode ser aplicado com tecnologia robótica avançada para modernizar a infraestrutura existente, em condutores energizados.

 

A aplicação no campo da Tecnologia E3X da Prysmian é realizada com dois robôs avançados que executam a limpeza do condutor existente e a aplicação do revestimento cerâmico. 

 

Esta é uma operação robótica avançada que contribui diretamente para o desempenho e a confiabilidade da linha aérea.

As operações são realizadas com precisão por equipes altamente treinadas, que atuam com segurança em ambientes críticos. 

 

A modernização da infraestrutura existente sem expansão adicional da base de ativos promove maior eficiência energética com menor impacto ambiental. Além de reforçar a resiliência e a confiança do sistema, contribui para a redução das tarifas, ao permitir adiar — ou mesmo eliminar — a implementação de novas infraestruturas, geralmente mais caras e com maior impacto ambiental.

 

"A chegada da tecnologia E3X ao Brasil representa um marco para o setor elétrico nacional. Estamos trazendo uma solução que combina inovação, sustentabilidade e performance, reafirmando nosso compromisso com o futuro da energia", afirma Daniel Azevedo, diretor de negócios Power Grid da Prysmian Brasil.

 

"Para a ISA ENERGIA BRASIL participar deste projeto piloto com a Prysmian representa uma oportunidade de contribuir para o avanço tecnológico do setor elétrico nacional e reforça o DNA inovador da nossa empresa. Acreditamos que soluções como o E3X são essenciais para garantir redes mais eficientes e preparadas para os desafios futuros", afirma Dayron Urrego, diretor-executivo de Projetos da ISA ENERGIA BRASIL.