Prysmian conquista selo Great Place to Work no Brasil

Categorias: Carreiras  Eventos  Institucional  ESG 

Certificação reconhece cultura de excelência da companhia no país

Out 09, 2024 - 01:00 PM

img-destaque-post-gptw.jpg

 

Líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, a Prysmian conquista o selo Great Place to Work (GPTW) em um escopo que abrange todas as 6 plantas da companhia no país.

 

Com validade de 1 ano, a certificação se destaca no universo corporativo por reforçar e comparar práticas de gestão de pessoas, valores e cultura, estratégias de employer branding, além de atrair e reter talentos. O processo de certificação da Prysmian durou dois meses entre o pleito e a emissão do selo, resultado que só foi possível com planejamento e um intenso trabalho de comunicação antes, durante e pós-pesquisa.

 

A pesquisa é o “coração” de todo o processo. Ela consiste em dois questionários de certificação que precisam ser respondidos com evidências das práticas de gestão de pessoas da companhia avaliada.

 

Essa etapa não pode ser feita aleatoriamente: é necessário ter uma amostragem mínima de respondentes (o nº varia conforme quantidade de funcionários) e atingir uma nota igual ou superior a 70.

 

É a partir deste Índice de Confiança – Trust Index® – que se mensura a confiabilidade das pessoas conforme as cinco dimensões do método GPTW: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

 

Para que dar credibilidade a todo processo, a pesquisa precisa ser totalmente anônima e voluntária. Ou seja, as empresas não podem obrigar os funcionários a participarem, assim como não conseguem rastrear a autoria das respostas.

 

“A Prysmian é uma empresa que proporciona crescimento e desenvolvimento, sendo uma das companhias que mais treina os seus funcionários no mundo. Já trabalhamos com pesquisas internas há muitos anos, mas o GPTW vem a consolidar nosso propósito enquanto empresa aberta, que ouve os seus funcionários, independentemente do nível hierárquico”, afirma Ismael Silva, Diretor de Recursos Humanos da Prysmian. 

 

“O selo GPTW também será uma ferramenta poderosa para atrair e manter nossos talentos, despertando neles o orgulho de pertencer a uma organização que não apenas é líder de mercado, mas está totalmente conectada com a sustentabilidade e a transição energética”, conclui.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, o Grupo Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem-posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2023, as vendas ultrapassaram os € 15 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]