Cabo All Ground – Prysmian

Cemig e Prysmian testam cabo subterrâneo inovador para redes rurais

Categorias: Eventos  Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Projeto-piloto avalia tecnologia que pode reduzir custos e ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia

Nov 11, 2025 - 10:34 PM

As redes subterrâneas são uma alternativa importante para reduzir interrupções no fornecimento de energia, especialmente em casos de acidentes com a rede aérea. No entanto, os modelos convencionais ainda apresentam desafios como alto custo de implantação, necessidade de obras complexas e restrições relacionadas ao solo. 

 

Com o objetivo de superar essas barreiras, a Cemig e a fabricante de cabos Prysmian iniciaram um projeto-piloto inédito para avaliar o desempenho do cabo All Ground, uma nova tecnologia de média tensão. O cabo foi instalado em uma travessia rural de 260 metros, no município de Três Pontas, Sul de Minas, e será monitorado para verificar sua eficiência em campo. 

 

“O cabo All Ground já foi instalado e estamos ansiosos para acompanhar seu desempenho. Essa inovação pode trazer novas possibilidades para projetos de redes subterrâneas da Cemig e de outras distribuidoras em todo o país”, destaca Roberto Carlos Souza, engenheiro da Cemig.

 

Segundo a Prysmian, o cabo apresenta vantagens significativas. Diferentemente dos modelos convencionais, o All Ground pode ser enterrado diretamente no solo, em profundidades padrões de 90 a 1,20m já consolidadas para as redes subterrâneas, sem a necessidade de dutos ou preparações especiais, o que reduz custos e acelera a execução. Ele foi projetado para diminuir o atrito e ter maior resistência mecânica provocadas pelo o contato direto com rochas e pedras, oferecendo até sete vezes maior resistência mecânica do que um cabo tradicional. 

 

A tecnologia pode ser aplicada em diferentes tipos de terreno, inclusive sob estradas vicinais e passagens de veículos. 

 

“Em áreas rurais, sua instalação é especialmente vantajosa em projetos de travessias em locais com árvores de grande porte, evitando desligamentos causados pela queda de galhos ou troncos sobre a rede aérea. Além disso, pode evitar, em alguns casos, a necessidade de supressão vegetal para implantação da área de servidão, contribuindo significativamente para a redução do impacto ambiental e reforçando os aspectos de sustentabilidade do projeto”, explica Igor Amaral Delibório, especialista em produtos da Prysmian.

 

Pronto para qualquer tipo de terreno

 

A solução para estes desafios passava pelo desenvolvimento de um cabo mais resistente, principalmente a danos por atrito e impacto, mas também em relação à interação térmica com o solo, uma vez que um possível sobreaquecimento do sistema é prejudicial para transmissão da energia.

 

A partir destas premissas, a Prysmian desenvolveu a família de cabos All Ground para grids subterrâneos de baixa e média tensões, em que o diferencial é a cobertura reforçada para suportar mais impacto durante o lançamento, além de ranhuras que proporcionam melhor troca térmica com o solo, não prejudicando a performance de capacidade de condução dos cabos.

 

Para comprovar a resistência mecânica aprimorada foram realizados ensaios de laboratório onde a Prysmian avaliou o impacto de um objeto padronizado e com uma massa em kg que caía a uma distância em uma amostra de cabo metro apoiado sobre uma base metálica. A ideia foi simular o impacto que uma rocha, por exemplo, teria ao forçar o seu peso contra o cabo.

 

 

 

Testes em laboratório (esquerda) comprovam que o All Ground da Prysmian (direita, cabo acima) é 7x mais resistente ao impacto do que cabos convencionais (direita, cabo abaixo)

 

Desta forma, os engenheiros da Prysmian atestaram que o All Ground suporta uma força de impacto de 35 Joules, ou seja, valor significativamente superior ao limite de 20 joules estabelecido pelas normas brasileiras ABNT NBR 5410 (baixa tensão), NBR 14039 (média tensão) e pela norma internacional IEC 60364-5-51, que definem esse valor como referência para choques mecânicos extremamente severos.

 

Para efeito de comparação, um cabo padrão resiste a apenas 5 joules, ou seja, sete vezes menos que o All Ground. Embora o número de 35 joules possa parecer um pouco abstrato, ele se torna mais compreensível quando correlacionado com situações do dia a dia:

  • 7,14 kg caindo de 50 cm = 35 J
  • 3,96 kg caindo de 90 cm = 35 J
  • 2,97 kg caindo de 1,2 m = 35 J

Ou seja, o cabo All Ground é capaz de resistir à queda de uma marreta, tampa metálica de caixa ou bloco de concreto pequeno diretamente sobre ele, sem sofrer danos. Combinando todos estes benefícios citados, tem-se uma solução aplicável a qualquer tipo de terreno e que agrega vantagens mais abrangentes no contexto de um projeto, tais como:

 

  • Simplificação: dispensa o uso de areia ou outros materiais para recobrimento dos cabos, utilizando o próprio solo escavado sem ter que britar e peneirar
  • Aproveitamento: permite escavações menores e mais estreitas, diminuindo o impacto sobre o terreno e a natureza
  • Otimização: sem recorrer a materiais externos, diminui-se o fluxo de entrada e saída de caminhões, maquinários e pessoas na área, reduzindo custos, prazos e pegada de carbono das obras
  • Segurança: com menos veículos, máquinas e cargas circulando, aumenta-se consideravelmente a segurança dos trabalhadores no canteiro de obra
  • Velocidade: prazos menores implicam em uma liberação mais rápida da área, o que é oportuno sobretudo onde há tráfego intenso de pessoas e veículos

 

Parceria tecnológica de longa data

 

O projeto reforça a cooperação entre Cemig e Prysmian no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor elétrico. Além do cabo All Ground, as empresas também trabalham juntas no teste do cabo Green, em uma rede de distribuição da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

 

Esse produto utiliza, em sua composição, 20% de polietileno de origem vegetal, proveniente da cana-de-açúcar, reduzindo a dependência de insumos de origens não-renováveis como é o caso do petróleo, gás natural entre outros. De acordo com a Prysmian, cada 10 km de cabo instalado representa a captura e a não emissão de quase 1,8 tonelada de CO2. 

 

Com iniciativas como essas, Cemig e Prysmian reforçam seu compromisso com a inovação, a confiabilidade no fornecimento de energia e a sustentabilidade no setor elétrico brasileiro.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Grupo Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]