banner-alesea-prysmian-post.jpg

ALESEA: Prysmian desenvolve sistema de gerenciamento inteligente para bobinas de cabos

Categorias: Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Tecnologia inovadora integra informações em tempo real sobre localização, armazenamento, temperatura e consumo de cabos

Mai 20, 2025 - 05:50 PM

Em grandes obras e projetos de infraestrutura, a efetividade na gestão dos insumos não apenas otimiza recursos, mas também é um fator determinante entre o cumprimento dos prazos e atrasos que impactam toda a operação.

Entre os inúmeros desafios enfrentados diariamente, está o controle preciso das bobinas de cabos: onde estão, como estão armazenadas, o quanto de material ainda há disponível e se estão sendo utilizadas corretamente são algumas das variáveis enfrentadas por empresas que colocam de pé os grandes projetos de energia e telecomunicações.

Pensando em como enfrentar esse processo com mais eficiência, a Prysmian, líder global em sistemas de cabos de energia e telecomunicações, desenvolveu uma ferramenta pioneira no mercado de cabos para transformar a gestão dos insumos: o ALESEA

Criado pelo laboratório de inovação digital da multinacional italiana, o ALESEA consiste em uma combinação entre dispositivos físicos e sistemas digitais que atuam como um  assistente virtual inteligente para a gestão de inventário de cabos e bobinas. 

Mais do que um simples sistema de rastreamento, ele combina tecnologias avançada para oferecer visibilidade em tempo real, alertas proativos e dados precisos sobre a localização, as condições e o histórico de cada bobina, garantindo um maior controle e eficiência operacional.

Monitorar todas essas variáveis é fundamental, sobretudo em um canteiro de obra, onde as bobinas ficam mais expostas à furtos, condições de temperatura e armazenamento inadequadas.

Nem sempre há um controle preciso da quantidade utilizada, já que é preciso mobilizar funcionários para conferir bobina por bobina e cada uma pode ter dezenas de quilômetros de cabos. 

Com o ALESEA, é possível monitorar tudo isso em tempo real e remotamente, o que proporciona às empresas uma significativa redução de desperdícios atrelada à otimização de recursos e segurança em seus projetos. 

O ALESEA transforma as bobinas de cabo de meras embalagens para transporte de cabos em ativos inteligentes. É uma ferramenta poderosa que desenvolvemos para os nossos parceiros, ajudando-os a melhorar o desempenho tanto em eficiência operacional quanto em sustentabilidade, atuando proativamente na gestão de ativos desde a compra e instalação dos cabos até a logística reversa das bobinas.

Rodrigo Oliveira, Gerente de Produto da Prysmian

 

Inteligência aplicada à gestão de cabos

A tecnologia do ALESEA se baseia em dois pilares fundamentais: um dispositivo inteligente instalado nas bobinas integrado a um sistema digital com suporte especializado.

O dispositivo, instalado na face externa das bobinas, é equipado com GPS, sensores ambientais, detectores de movimento e conectividade móvel, coletando informações continuamente, em tempo real.

Esses dados são enviados para uma plataforma baseada em nuvem, onde os clientes podem acessar relatórios detalhados e visualizar o status de cada bobina em tempo real.

Essa combinação permite que os usuários saibam exatamente onde estão suas bobinas a qualquer momento, o que é fundamental tanto em termos logísticos quanto em segurança, uma vez que cabos são muito visados por conta dos metais utilizados nos condutores.

Além disso, a tecnologia monitora fatores como temperatura e possíveis impactos causados pelo mau armazenamento e transporte, garantindo que os cabos sejam armazenados em condições ideais e evitando deterioração precoce – imagine o prejuízo de comprar dezenas ou centenas de quilômetros de cabos e eles estragarem antes mesmo de serem instalados por algo que poderia ser evitado facilmente.

 

Eficiência e planejamento sem desperdícios

Com o ALESEA, a gestão de estoque também se torna mais eficiente. A solução oferece um sistema de medição inteligente que acompanha automaticamente o consumo de cabos, permitindo um planejamento mais preciso e reduzindo desperdícios. 

Por meio de relatórios detalhados, as empresas podem antecipar necessidades, evitar a falta de materiais essenciais e programar compras com maior eficiência.

Além disso, a rastreabilidade completa das bobinas permite que gestores tenham um histórico detalhado de movimentações e eventos, tornando a auditoria e a gestão operacional muito mais simples e confiáveis.

 

Segurança reforçada 

A segurança também é um dos grandes diferenciais do ALESEA. A tecnologia permite rastrear qualquer movimentação indevida das bobinas, alertando os responsáveis caso um ativo seja deslocado sem autorização. 

Isso reduz significativamente os riscos de furtos, um problema recorrente em grandes obras e canteiros, sobretudo aqueles localizados em áreas bastante remotas, afastadas das cidades.

 

Sustentabilidade e responsabilidade ambiental

Outro ponto relevante é o impacto positivo do ALESEA na sustentabilidade dos projetos. A solução contribui para a redução de desperdícios ao otimizar o uso de cada metro de cabo, evitando sobras desnecessárias. 

Vale ressaltar que a melhor gestão do transporte e armazenamento reduz emissões de CO2, tornando as operações mais sustentáveis e alinhadas às melhores práticas ambientais para o planeta.

Além disso, o ALESEA se integra ao pioneiro sistema de logística reversa de bobinas também desenvolvimento pela Prysmian no Brasil, diminuindo o uso de matéria-prima virgem para criar novos modelos.

Ao integrar conectividade, automação e análise de dados, o ALESEA redefine a forma como as empresas gerenciam as bobinas, garantindo um controle sem precedentes e permitindo tomadas de decisão mais rápidas e eficazes.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]